This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3257:是否有更方便的解决方案?

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574, SN3257-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/862348/sn74cbtlv3257-any-more-convenient-solution

器件型号:SN74CBTLV3257

大家好、

 

我的汽车客户设计集群。

此处、他使用的是采用 THVQFN16封装的74CBTLV3257。

这是双向开关吗? 这是我们可以提供的最便宜、更方便的器件、符合这些规格还是我们有更好/更新的器件?

 

 非常感谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    我们支持的所有开关和多路复用器都是双向的。

      Ω 全新的 TMUX 器件- TMUX1574、与 74CBTLV3257相比、具有更低的2 μ V RON、更宽的电源范围(1.8V-5V)以及1.8V 兼容控制输入、失效防护逻辑等更多特性。  

    它还采用 QFN 封装。

    下面是两个器件的比较。

    对于汽车应用、我们推出了采用 DYY 封装的全新 SN3257-Q1。 DYY 是一种小型引线式封装,可减少汽车中 QFN 可能出现的制造问题。

    此致、

    Saminah