This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3257:用于 SPDIF

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3257

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1173467/sn74cbtlv3257-for-spdif

器件型号:SN74CBTLV3257

您好、先生、

SN74CBTLV3257是否适用于音频 SPDIF 开关?

我的使用 Neperia 74CBTLV3257的客户遇到 了一些失真问题、我已应用 TI 器件进行测试、

但仍想检查它是否可以用于此应用或有更好的建议。

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不会有太大的差异。

    该信号具有什么电压和频率? 什么类型的失真? 您能否显示示波器迹线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    请参阅下面的波形和原理图。 最大电压~4V 是否超出规格?

    通道1:输入

    通道2:输出

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens

    BTW、他们希望使用此开关交换 TX/RX。 谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些看起来是带电的3.3V 信号。

    这两个波形都显示了传输线路效应、但这些效应不是由开关引起的、而是由不当端接引起的、即驱动器、迹线和接收器之间的阻抗不匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    明白了、您是否知道如何解决此问题?

    调整布局? 或其他任何方法?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加适当的端接。 最简单的方法可能是源端接、即在驱动器上添加一个串联电阻、与驱动器的输出阻抗一起、将总阻抗增加至与布线的特性阻抗相同的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    明白了、谢谢您的支持。

    Jeff