This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1101:将 TMUX1101与峰值检测器电路组合时出现问题

Guru**** 2524880 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1101, LMH6611, OPA830

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1172593/tmux1101-problem-when-combining-tmux1101-with-peak-detector-circuit

器件型号:TMUX1101
主题中讨论的其他器件: LMH6611OPA830

大家好、

我想通过使用 TMUX1101将电容器 C 的两个端子连接在一起并接地来清除电路中的电容器 C。
但是、当接地过程结束时、电容器 C 具有令人困惑的200mV 背景电平。

蓝色线是 TMUX1101的控制信号、
黄色是电容器 C 的信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果这是电解电容器、则可能是 由电介质吸收引起的。

    左侧运算放大器的输出电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens Ladisch、

    我还没有左侧运算放大器的输出数据。 但我将测量它。 您是否有办法解决此问题?

    谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果是电容器、请将其替换为薄膜或陶瓷电容器。 如果它是运算放大器、请将其替换为可输出0V 的运算放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我使用的电容器是银云母电容器。 Opam 1是 AD847、opam 2是 AD843。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是轨到轨运算放大器;其输入和输出都不允许0V。将其替换为 LMH6611或 OPA830。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我遵循了 ad483的数据表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黎您好、

    我建议执行一些调试步骤、以首先找到实际的根。 此问题是否仅在多路复用器就位时发生? 如果您使用2欧姆电阻器而不是多路复用器将其短接、会怎么样? 在这里、多路复用器本身不应该产生很大的影响。 我认为它是电路中的其他位置。 我将在这里与我们的运算放大器团队联系、看看他们是否看到任何可能导致这种情况的原因、以及可能针对可解决此问题的器件提出的建议。  

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是单电源还是双电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens Ladisch、

    我使用+/-12v。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    谢谢您、我将尝试使用电阻器进行替换、并再次检查。

    赖海

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    这是左侧运算放大器的输出:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蓝色信号是左运算放大器的输出。
    黄色是右侧运算放大器的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是左侧运算放大器的输出信号(蓝色)和控制信号(黄色) TMUX1101到清洁电容器 C 的输出信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黎您好、

     感谢您的示波器截图。 多路复用器是否与电容器并联? 此外、您的输入信号的特征(频率、峰值范围)、峰值保持持续时间和您使用的二极管的器件型号是什么?

    此致、
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima

    我的问题已经解决。 解决方案是调整左侧运算放大器的偏移。

    谢谢。

    赖海