This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3251:与 CAN 信号一起使用

Guru**** 2502475 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/850186/sn74cb3q3251-using-with-can-signals

器件型号:SN74CB3Q3251

您好!  

该器件是否可用于 CAN 信号? 客户说、无论输入还是输出端的信号、只要启用芯片、都会失真。

但是、当器件仍处于禁用状态时、输入信号正常。  

请提供建议吗?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SN74CB3Q3251支持在数据 I/O 端口上进行轨到轨(建议的0V 至5.5V)开关。

    VCC 对于系统有何价值?

    为了帮助我理解、您能否发送预期的波形(器件关闭时)以及输入和输出端的失真波形(器件开启时)?

    谢谢!

    此致、

    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。

    VCC 为3.3V。  

    我已将原理图以及正确和失真的信号捕获附加到该 TT 中。 您可以检查此 TT 吗?  CS0088320。 目前我不想将原理图放在公共领域。

    原理图将澄清您可能遇到的大部分问题。 但是、如果我能提供更多详细信息、请告诉我。

    谢谢、此致、

    Shrikant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shrikant、您好、

    感谢您发送该信息。 只是为了澄清、您在两个多路复用器上都看到了这种行为吗?  

    此外、为了澄清这一点、当/OE 引脚为"低电平"时、您会看到这种失真的波形?

    此致、

    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Kate、

    是的、没错。 我看到两个多路复用器的行为相同。 如果您看到 OE 引脚、这对于两个多路复用器都是通用的、因此、如果我禁用或启用它、则适用于两个多路复用器。 对于您有关/OE 引脚值的问题、回答是的。 启用 I mean 0至/OE 并禁用 I mean 1至/OE。

    谢谢、此致、

    Shrikant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shrikant、您好、

    感谢您的澄清。 我们的团队正在调查您发送给我们的信息、下周我会再给您。

    此致、

    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kate、

    了解状态。 有什么适合我的吗? )

    谢谢、此致、

    Shrikant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shrikant、您好、

    感谢您的耐心等待。

    您是否在输入端(引脚 A)发送了波形的示波器截图?

    启用开关时、您能否以相同的方式发送输入(引脚 A)和输出(引脚 Bx)的快照? 请告诉我您使用的是哪个输出引脚。

    此外、当开关启用时、您能否在选择引脚(/OE、S0、S1、S2)上发送信号示波器截图? 我想确认实际选择了预期的输出引脚。

    您可以尝试的另一项测试是通过将输入短接至输出线路(例如、RXD 至 RX1)来移除多路复用器、并进行测量以查看该节点处的波形。

    此应用的终端设备是什么? 我建议对 MCP2562使用 TI 的引脚对引脚器件建议、即 TCAN1042V。

    此致、

    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shrikant、您好、

    我只是检查一下您是否有任何更新。

    我现在将关闭该主题、但请随时通过回复重新打开。

    此致、

    Kate