This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX136:关闭高阻抗和通道结构。

Guru**** 1815690 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3202, TMUX136
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/852273/tmux136-switch-off-high-z-impedance-and-channel-structure

器件型号:TMUX136
主题中讨论的其他器件:HD3SS3202

你(们)好。

我的客户有一个与以下链接类似的应用、但他们只使用 TMUX136来切换1.25Gbps LVPECL。 10G CML 由 HD3SS3202切换。 以下是有关 TMUX136的两个问题。

通道结构是 PMOS 还是 PMOS 到 NMOS 背靠背?

2.客户将使用 EN 像 SPST 一样切换通道。 在开关关闭中、我在数据表中看到了开关关闭电容。 高阻抗的欧姆值如何?

这两个问题涉及本项目中的信号完整性评估、这是关键问题。

谢谢。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers/f/388/t/784707

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    TMUX136 是一 款 N 沟道 CMOS 器件、其栅极由电荷泵偏置

    2. TMUX136 的特性将确保 I/O 路径即使在 Vcc = 0V 时也保持高阻抗。

    您可以查看数据表中的泄漏电流规格以及可使用 V=IR 估算关断电阻的测试条件。    

    最大测试电压/最大泄漏电流=关断电阻

    例如、对于端口 B 开关:关断电阻= 3.6V/10uA = 360k 欧姆

    谢谢

    Saminah