This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3153:测量电源轨上的2mA 电流消耗、这种情况仅在两个数字输入之一以3.3V 电压驱动且 Vcc = 5V 时发生

Guru**** 2513305 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3153, TMUX1119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/851137/ts5a3153-measuring-2ma-of-current-consumption-on-the-supply-rail-and-this-occurs-only-when-one-of-the-two-digital-inputs-is-driven-at-3-3v-and-vcc-5-v

器件型号:TS5A3153
主题中讨论的其他器件: TMUX1119

E2E、  

我目前正在测试 TS5A3153、但遇到了一些问题。

 

电源为5V、而 EN 和 IN 引脚由3.3V MCU 驱动。

 

根据测试结果,它们测量的是电源轨上的2mA 电流消耗,这种情况仅在两个数字输入中的一个以3.3V 驱动时发生。 如果强制为0V 或5V、则流耗在指定范围内。

 

查看数据表,没有这种行为的证据。

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    当 EN 和 IN 引脚电压不在 Vcc 或接地端时、此器件将消耗过多的电流。  这是由于开关处于未定义状态(电压介于 VIH 和 VIL 之间)时的击穿电流造成的。

    只要您在这些规格范围内运行、电流就应在数据表限制范围内。

    请参阅以下 E2E 帖子、其中解释了同一问题。

    此致、

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saminah、

    根据数据表、未定义的状态(即 VIL_max 和 VIH_min 之间的电压)会因击穿电流而导致电流消耗过大 、该状态应为0.8V...2.4V、对吧?

    在我的示例中、VIN 和 EN 引脚处于3.3V、但未处于未定义状态:

    1.您是否仍会期望这种额外的电流消耗? 如果是、原因是什么?

    由于数据表中没有提到这种情况、如果这种情况随着时间的推移而成为扩展情况、会损坏器件吗?

    请告诉我

    谢谢

    Fabio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    是的、 当 VIN 和 EN 引脚为3.3V 时、将消耗电流。 这不会损坏器件、但 TI 建议将控制逻辑输入置于 Vcc 或接地端、以防止过大的电流消耗。  

    应用手册 详细说明了导致电流消耗增加的原因。   

    当逻辑电压不在电源时、新的 TMUX1119器件具有更好的电流消耗性能。  

    谢谢

    Saminah