This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MUX508:是否有任何模拟多路复用器、在多路复用器断电时可施加大约10V 的输入?

Guru**** 2507155 points
Other Parts Discussed in Thread: MUX508, MPC508

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/850707/mux508-do-you-have-any-analog-mux-which-can-be-applied-about-10v-to-input-when-mux-is-powered-off

器件型号:MUX508
主题中讨论的其他器件: MPC508

 大家好、

 我的一位客户即将对其新产品使用 MUX508。

 但他们停止 使用多路复用器、因为他们需要多路复用器 、当多路复用器断电时、可将其施加在输入上的电压大约为15V?

 MUX508输入绝对最大值为 VSS-2V ~ VDD+2V。

 您是否有任何多路复用器产品将 VSS-10V ~ VDD+10V 作为输入绝对最大额定值?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MPC508具有过压保护功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    建议的解决方案 Clemens 目前是我们针对此用例的最佳解决方案。

    贝斯特此致、

    Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     大家好、Ambroise、Clemens、

     非常感谢您的回复。

     我将告诉客户 MPC508将符合您的要求。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我忘记选中“Resolved (已解决)”复选框。

     Kazuya。