This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4052A-Q1:UART 的功能检查

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3253, SN74LV4052A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/851439/sn74lv4052a-q1-function-check-for-uart

器件型号:SN74LV4052A-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74CBTLV3253

尊敬的团队:

客户最初使用 SN74CBTLV3253。

但它们将需要 AEC-Q100器件。

 SN74LV4052A-Q1能否支持双向?

或其他建议?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我们的所有信号开关都是双向的。

    对于4:1、2通道开关配置、  只要 UART 信号电压和带宽处于建议的工作条件内、就可以将 SN74LV4052A-Q1用于您的应用。

    使用器件搜索工具、我找到  了以下具有4:1、2通道配置的 AEC-Q100器件:(比较 链接):

    此致

    Saminah