This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT16214:多路复用器/多路信号解复用器带宽

Guru**** 2506545 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV16292, SN74CBT16214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/851252/sn74cbt16214-mux-demuxed-signal-bandwidth

器件型号:SN74CBT16214
主题中讨论的其他器件:SN74CBTLV16292

SN74CBT16214和 SN74CBTLV16292是否能够传递120MHz 位速率总线信号(不是逻辑控制引脚上允许的最大开关速率)? 在哪里可以检查这些器件的带宽? 谢谢。

。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    根据产品概述、带宽为200MHz

    此致、

    Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambroise、

    感谢您的及时支持。 非常有帮助! 线程可能已关闭。

    Jerry