This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1247:非所选输入的电压容差

Guru**** 2502535 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/850886/tmux1247-voltage-tolerance-on-the-non-selected-input

器件型号:TMUX1247

我的问题是关于未选择输入的电压容差。  如果开关假设 S1连接到 D、那么另一个输入 S2是否能够承受比数据表中提到的 Vdd+0.5更高的电压?  只要不选择 S2、它可以处理9V 电压吗?

谢谢、芯片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好芯片、

    施加大于 Vdd+0.5V 的电压可能会损坏引脚、无论是否选择该引脚都是如此。 这是由于多路复用器的内部 CMOS 结构造成的

    此外、VDD 和 SEL/EN 上的最大电压为6V。

    此致、

    Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有可处理高达9V 电压的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    在相同的1:2、1通道配置中 、TMUX6119 可在双电源(±5V 至±16.5V)、单电源(10V 至16.5V)或非对称电源供电时正常运行。

    此致、

    Saminah