This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DS10224:除了 VCC 关闭外、是否还有其他可降低功耗的器件

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/850778/ts3ds10224-is-there-anyway-to-reduce-power-consumption-other-than-vcc-is-off

器件型号:TS3DS10224

大家好、  

如标题所示、除了关断 VCC 之外、是否还有其他方法可以降低器件的功耗? 即、如果 ENx 拉低、功耗是否会更低?如果是、有多少? 谢谢!

此致、  

Leroy Song  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leroy、

     数据表中的正电源电流规格考虑了当 Vcc =3.6V 时开关处于打开和关闭状态(ENx 为低电平)、典型值为50uA。

    您的应用场景是什么? 在此基础上、我们可以为您提供一些具有较低功耗的开关的良好建议。

    此致、

    Saminah