This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74TVC3306:有关 SN74TVC3306的2个小问题(Vref 和0.6V)

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74TVC3306
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/849867/sn74tvc3306-2-small-questions-about-sn74tvc3306-vref-and-0-6v

器件型号:SN74TVC3306

大家好 、

我 的客户 现在正在使用 SN74TVC3306、我们有两个项目需要与您进行仔细检查。

A 侧是否为 Vref。

2.如果 Vgate-VA 低于0.6V,风险是什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在所示的电路中、VREF 位于 A 侧。 该器件是对称的、因此您可以交换所有 A 和 B 信号。

    钳位依赖于第一个晶体管部分导通、即栅极的阈值电压高于 VREF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch、

    对于项目2:我仍然 不太理解 Vgs 大于 Vref+0.6V 时的风险、 例如 Vref+0.3V 或0.5V。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiao、

    风险是、应用程序无法按预期工作、并且开关时间可能比预期慢。

    您能解释一下您要做什么吗?

    此致、

    Ambroise