This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DDR3812:使用 TS3DDR3812的差分信号和单端信号

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3DDR3812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/849538/ts3ddr3812-differential-signals-and-single-ended-signals-with-ts3ddr3812

器件型号:TS3DDR3812

尊敬的专家:

我需要一个能够传递差分和单端信号的开关 SPDT。

我将 RGMII 信号与1000b 以太网信号进行多路复用、以便与两种不同的 SOM 模块上系统配合使用。

我有12个需要多路复用的信号、因此如果该部件能够处理单端信号和差分信号、则该部件是理想选择。

虽然由于信号路径而无法保持差分阻抗、但我认为该器件可能能够处理开关。

TS3DDR3812开关能否同时通过单端信号和差分信号?

TS3DDR3812是模拟开关吗?

非常感谢您的支持。

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    对于 RGMII、1000Mbps 的信号数据速率在125MHz 范围内、因此 TS3DDR3812 将能够在1.675GHz 的高带宽下处理数据速率、而不会出现任何问题

     TS3DDR3812 开关可通过单端和差分信号、并可用于模拟和数字开关应用(只要您处于器件的建议运行条件内)。

    此致、

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您的信号将在哪个电压电平上运行? 我们建议 TS3DDR3812的 I/O 介于0V 和 VCC 之间。  

    12个信号是否包括差分对?  

    此致、

    Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambroise、

    我使用两个不同的 IMX7模块。 一个版本具有 GPHY 输出、另一个版本具有 MAC (RGMII)。

    来自 SOM 的信号被路由至 TS3DDR3812的 A 端口。 引脚信号功能根据所使用的 SOM 从 PHY 更改为 MAC。

    TS3DDR3812的其他端口 B 和 C 连接到7端口 KSZ9897R 以太网交换机、其中端口 B 连接到 MAC (RGMII)、端口 C 连接到交换机的 GPHY。

    因此、我们能够在两种配置中同时使用这两种 SOM。 GPHY 至 GPHY、或 MAC (RGMII)至 MAC (RGMII)。

    我们尝试利用 SOM 中 PHY 的 MAC、而无需独立的 PCB 设计。 当使用 PHY SOM 时、MAC 端口被禁用、反之亦然。

    所有信号都在 TS3DRR3812的指定 VCC 范围(+3.3VDC)内。

    非常感谢您的回复。

    谢谢、
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好,Ambroise

    12个信号包括4对用于 GPHY 情况的差分信号、以及在 MAC 情况下的 RX[3:0]、TX[3:0]、RXCLK、TXCLK、rctl、TCTL。

    这些信号以125MHz 运行、最大边沿速率、tr 和 tf、0.75ns。

    如果有任何问题、请在我处于最终设计和布局阶段时及时回复。

    非常感谢您的专业知识。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    确保在开关特性表(第5页和第7页)中查看时间。

    否则、我应该会很好地为您服务

    此致、

    Ambroise