This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTD3384C:不同系列总线开关的最大频率

Guru**** 2511295 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTD3384C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/846334/sn74cbtd3384c-maximum-frequency-for-different-family-bus-switch

器件型号:SN74CBTD3384C

您好!

我指的是"数字总线开关选择指南"、在第5页、不同总线开关系列的比较表中、导致最大频率不同的因素或系列中的不同之处是什么? 大多数应用手册提到、最大频率取决于外部负载和电容。

假设我对每个总线开关系列应用了相同的负载条件(R 和 C)、限制最大频率的总线开关架构是什么? 例如、 CBTD、CBT、CB3T、CB3Q。 因为上述总线开关系列的频率变化很大。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    除了外部负载外、内部寄生电容和电阻还会影响带宽。 这些内部特性由器件的配置、架构和特性决定、这些特性因系列而异。

    此致、

    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只需检查您的问题是否已得到解答。 我将问题标记为已解决、但如果您有任何疑问、请随时联系我们!

    此致、

    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kate、

    了解这是系列的架构会影响寄生电容和电阻、间接影响带宽。

    我的后续问题是

    CBTD 和 CBTD-C 之间的区别在于下冲保护特性。 但为什么具有下冲保护功能的系列可以支持更高的频率、因为我假设该功能有额外的电路、因此应该增加更多的寄生电容?

    2.如果我比较 CBT 和 CBTD,现在的区别是电平转换功能。 但是、这两个系列之间的最大频率差异甚至更高、分别为10MHz 和200MHz、原因是什么?

    3.您之前提到过寄生会影响带宽。 它是否与频率规格相同? 或者最大频率规格已经考虑了总线开关的带宽? 例如、如果支持的最大频率为10MHz、总线开关的实际带宽可能为30MHz。 是这样吗?

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道该应用手册、但 Web 产品列表 显示了 CBTD 和 CBTD-C 的相同带宽(20MHz) CBTD-C 确实具有更大的 CIO (on)、但 Ron 更低

    CBTD 系列中的二极管会降低导通晶体管的栅极电压。

    "带宽"或"频率"可以是模拟测量或数字测量。 这些总线开关用于数字信号、因此我想指定的值适用于方波、并且模拟带宽会更高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据这些系列的不同 IP 和架构、设计的某些特性将影响器件的带宽。

    带宽规格是指频率响应的-3dB 点。

    此致、

    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Clemens 提到了网络产品列表和带宽。 有时会让人感到困惑、因为不同的资源会给出不同的数字(例如应用手册与 Web 产品列表)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kate、

    参阅 SN74CBTD3384C 数据表、在第3页注释7中、它提到高频、快速边沿速率和多输出开关不会产生电平转换效应。

    1、数据表没有规定什么频率被认为是高频。 一般而言、我应该参考应用手册或 Web 产品列表来获取此编号吗? 以及为何数据表中未直接指定该值?

    同样、注7未提及被视为快速边沿速率的内容。 我还找不到数据表中支持的最快边沿速率? 那么、该数字是什么、我可以在哪里参考?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注7似乎意味着上升沿在短时间内过冲高于3.3V。

    我想、了解此效应在您的情况下有多大以及它对您的电路有何影响的唯一方法是使用示波器进行测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于该器件、应用手册是此信息的良好参考。

    边沿速率、也称为压摆率、是指每单位时间的电压变化。 在这种情况下、快速边沿速率意味着速率为5V/10us 或更高。

    此致、

    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您提供信息。 您如何获得注释7中提到过冲效应的信息、以便将来我知道我也可以从何处获得该信息? :D

    感谢您的建议、我们将使用示波器验证过冲效应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kate、

    只是为了确保我理解正确、如果边沿速率是指每10us 5V、这意味着我的信号上升/下降时间最小值必须为10us 才能从0V 变为5V。 如果是这种情况、即使采用边沿速率(1/10us)、我可以达到的最快信号速率也将是100kHz。  

    这是该器件的指定边沿速率吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表未显示此器件的指定边沿速率。

    正如 Clemens 前面提到的、确定电平转换效果是否会影响您的应用的一个好方法是使用示波器测量开关的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您对此进行澄清。