This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4053B:CD4053B 能否接受热插拔?

Guru**** 2515675 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4053B, TMUX1133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/847732/cd4053b-can-cd4053b-accept-hot-swap

器件型号:CD4053B
主题中讨论的其他器件: TMUX1133

大家好、

我的客户使用2个 CD4053B 将1个 SPI 端口切换为2个连接器。 方框图如下所示。 SPI 数据速率低于10Mbps。 连接器1和连接器2将连接到某些外部模块。 但外部模块将与 连接器1或2进行热插拔。 我的问题是:

CD4053B 数据端口能否承受与外部模块的热插拔?

2. CD4053B 的 Rdson 相对较高。 是否可以切换10Mbps SPI 信号?

CD4053B 是一款旧器件、我们是否有任何新器件可供使用?

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、所有模拟开关都支持热插拔(它们不关心 I/O 引脚上的电压)。 如果开关当前已关闭、开关后面的器件将在连接器上看到任何情况。

    在任何情况下、所有外部连接都需要 ESD 保护。

    Ron 与走线/电缆/连接器电容相结合、将形成一个低通 RC 滤波器。 对于10Mbps、可能没问题。 如果有疑问、请查看示波器迹线。

    要查找更好的器件、请使用 搜索功能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    所有开关模拟 I/O 引脚上的电压可能会发生变化、但应保持在建议的工作条件内以获得最佳性能。

    请参阅 Clemens 对 ESD 保护的响应、Ron 和搜索功能。

    TMUX1133是一款具有低导通电阻和更高带宽的新型器件。 我在下面添加了器件比较:

    此致、

    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只需检查您的问题是否已得到解答。 我将问题标记为已解决、但如果您有任何疑问、请随时发表回复!

    此致、

    Kate