This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A2066:数据表错误

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/848376/ts5a2066-error-in-datasheet

器件型号:TS5A2066

在数据表的第一页(看起来像 Rev F)中、DSBGA 封装的器件尺寸显示为 1.25mm x 2.25mm

在第34页的封装说明中、它显示了1.9mm x 0.9mm 的尺寸

哪一个是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    感谢您报告此差异、我将检查是否已记录此差异。

    我必须检查正确的尺寸、今天或明天我会回来。

    此致、
    Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    我与我们的团队进行了核对,正确的尺寸为1.9毫米 ±0.05 x 0.9毫米±0.05。

    此致、

    Ambroise