This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1204:将 TMUX1204用于 EARC 实现

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1204, SN74CB3Q3253, CD74HC4052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/845955/tmux1204-using-tmux1204-for-earc-implementation

器件型号:TMUX1204
主题中讨论的其他器件: SN74CB3Q3253CD74HC4052

您好!

我的客户计划将2个 TMUX1204用于 EARC 实施。

以下是 EARC 规范的确切内容、我是否知道是否存在任何问题? 目前、我们将 TMUX1204用于数据带宽较慢的 ARC 实现。

e2e.ti.com/.../eARC-spec.docx

谢谢、

Christina

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christina、

    感谢您发送该信息。

    TMUX1204似乎没有在其最大数据速率下支持 EARC 的带宽。

    由于您使用两个4:1开关、具有更高带宽的双路4:1可能更适合。 请参阅下面 SN74CB3Q3253和 CD74HC4052的比较:

    我们通常建议开关的带宽至少为最大信号带宽的2-3倍。 请注意、CD74HC4052的带宽可能不够高、无法满足您的应用需求。 SN74CB3Q3253具有更高的带宽、最大电源电压额定值为3.3V。

    此致、

    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christina、

    只需检查您的问题是否已得到解答。 我将问题标记为已解决、但如果您有任何疑问、请随时联系我们!

    此致、

    Kate