This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4051B-Q1:电机控制应用的多路信号分离器电压范围

Guru**** 1688330 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8847, CD4051B-Q1, SN74CBT3251, MUX507
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/845143/cd4051b-q1-demux-voltage-range-for-motor-control-application

器件型号:CD4051B-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8847SN74CBT3251MUX507

大家好、我正在尝试搜索 TI 的1:8多路信号分离器。

我使用 MSP430G2 launchpad 生成 PWM 信号(10 ~ 10kHz、1~60%占空比)、并将其连接到电机驱动器 DRV8847以控制有刷直流电机。

我使用20V 电源为电机驱动器供电。

我有8个直流电机可供控制。 我不想组装多个电机驱动器、而是想使用单个电机并使用两个1:8多路信号分离器来重新路由 PWM 信号。

我可以问

问题0。 我能否使用两个 CD4051B-Q1 (CD4051BQPWRQ1;每个直流电机引脚一个)来选择使用单个20V 电机驱动器运行哪个电机?

我注意到 CD4051B-Q1的最大电源电压也是20V。


问题1. MSP430G2具有3.3V GPIO。 在为 CD4051B-Q1提供20V 电压时、我能否使用3.3V GPIO 控制 CD4051B-Q1的输入通道 A/B/C?

我希望我正确地遵循额定电压。

 

问题2. 我是否可以为我的案例设置 VEE=VSS=GND?

问题3. 引脚3 -公共输入/输出;这是数据输入引脚、在我的情况下、20V PWM 信号出现在这里吗?

问题4. 参考 SN74CBT3251的功能图(与非门+ N 通道 MOSFET)、CD4051B-Q1是否也具有相同的配置?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请发送更详细的系统图吗? 我想更好地了解您希望如何使用两个 CD4051B-Q1多路复用器。 您是否要使用它们来切换电机驱动器输入端的 PWM 信号或切换电机驱动器输出端的电机?

    您的一个电机的最大电流消耗是多少? CD4051B-Q1的绝对最大直流输入电流为10mA。

    我想指出、20V 是 CD4051B-Q1和 DRV8847的绝对最大额定值。 请参阅以下有关绝对最大额定值的注释:

    应力超出绝对最大额定值下列出的值可能会对器件造成永久损坏。 这些仅为应力额定值、并不表示器件在这些条件下或在超出建议运行条件下的任何其他条件下能够正常运行。 长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。

     

    要回答您的一些问题:

    问题1. 当使用20V 的电源电压时、控制输入 A/B/C 与3.3V 逻辑电平不兼容。 例如、15V 电源下的 VIH 最小值为11V。

    问题2. 您可以设置 VEE=VSS=GND。

    问题4. CD4051B-Q1的功能图配置与 SN74CBT3251不同。 CD4051B-Q1的架构使用传输门、而 SN74CBT3251使用 NFET。

     

    此致、

    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kate

    我尝试为我的电机应用模仿此数字。

    直流电机规格-这是一种玩具汽车电机

    https://www.adafruit.com/product/711
    额定负载:10 g*cm
    空载电流:最大70mA
    空载速度:9100±1800 rpm
    负载电流:最大250mA
    负载速度:4500±1500 rpm
    起始扭矩:20 g*cm
    起始电压:2.0
    堵转电流:最大500mA

    在本例中、每个直流电机所需的最大电流为10mA。

    我希望这个概念原理图有所帮助;尽管您提到了最大电流和 A/B/C 与3.3V 逻辑不兼容、

    通过使用相同的 A/B/C 数据、我想使用 CD4051B-Q1选择一个电机

    我希望您了解我要做的事情。

    同样从 Q3开始、公共引脚是数据引脚吗? 我需要向多路信号分离器提供20V PWM 信号。

    此外、如果 CD4051B-Q1无法使用、您会推荐替代方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您发送该信息。

    我想您可以使用一个双路8:1多路复用器 MUX507来实现这一点、而不是使用两个 CD4051B-Q1。

    MUX507支持更高的电压(建议高达36V)和通道电流(建议高达25mA)。 数字输入引脚(A0、A1、A2、EN)与3.3V 逻辑电平兼容。

    以下是 MUX507的功能方框图:

    DA 和 DB 应分别连接到 OUT1和 OUT2通道。

    SxA 引脚应连接到 MOTORx+、SxB 引脚应连接到 MOTORx-。

    此致、

    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的推荐、Kate。

    在关闭此功能之前、还有一些事情要做;

    [引用用户="Kate Dickson"]数字输入引脚(A0、A1、A2、EN)与3.3V 逻辑电平兼容。

    问题0。 对我来说真是个好消息。 从哪里可以获得 A0、A1、A2引脚的电压限制?

    问题1. 换句话说、在连接直流电机等电感/电容负载时、您认为模拟输出引脚(S1A、S8B 等)是否正常?

    我希望电机不会损坏模拟输出引脚。

    问题2. 最后、关于 VSS、我需要将 GND 直接连接到 VSS、对吧?

    但是、这似乎与应在 VSS 和 GND 之间组装的去耦电容器相矛盾。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    问题0。 逻辑输入电压电平可在 MUX507数据表第9页的电气特性:单电源表中找到。 根据下表、逻辑输入被计为"高电平"(VIH)的最小值为2.0V、而逻辑输入被计为"低电平"(VIL)的最大值为0.8V。 这是3.3V 逻辑电平的标准。

    问题1. 多路复用器设计为在建议的工作条件下工作。 如果超过这些条件、则无法保证运行。 请确保您在此器件处于这些条件下。

    问题2. 引脚功能表中针对 VSS 的说明、"在单电源应用中、此引脚可接地。" 当 VSS 连接到负电压电源时、提到去耦电容器适用于配置。

    此致、

    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Kate Dickson">多路复用器设计为在建议的工作条件下工作。 如果超过这些条件、则无法保证运行。 请确保您在此器件的这些条件下。[/quot]

    您是说最大额定电压吗? 或者、我必须注意极性问题/关断泄漏电流要求吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我指的是建议运行条件、例如电源电压、源极和漏极引脚电压以及通道电流。 这些参数可在数据表的建议运行条件表中找到。 确保满足此器件的这些工作条件。

    可在电气特性表中找到关断泄漏电流规格。

    此致、

    Kate