This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3157:B1、B2引脚处的注入电流容差(紧急帮助/)

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G3157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/845921/sn74lvc1g3157-injection-current-tolerance-at-b1-b2-pin-urgent-help

器件型号:SN74LVC1G3157

大家好、团队、

SN74LVC1G3157的 B2和 B1引脚允许的注入电流值是多少?

我在我们的数据表中找不到它。

你能推荐它吗?

此致、

Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jin、

    您是说 I/O 引脚上允许的最大输入电压/电流是多少?

    从信号路径到 Vcc 和接地都有内部 ESD 钳位二极管。  这可以在绝对最大值表中看到、其中二极管将开始传导高于电源或低于接地的~0.5V 电压。

    此信息可在最大绝对值和建议运行条件表中找到。

    谢谢  

    Saminah