This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A22364:请问 TS5A22364是否支持耳机的3Vrms 输出? 峰值电压将为4.3V? 因此、P2P 电压为9V。

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A22364

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/845069/ts5a22364-may-i-know-if-ts5a22364-can-support-3vrms-output-for-headphone-peak-voltage-will-be-4-3v-hence-p2p-voltage-is-9v

器件型号:TS5A22364

E2E、  

我是否可以知道 TS5A22364是否支持耳机的3Vrms 输出? 峰值电压将为4.3V。 因此、P2P 电压为9V。 输出信号将通过此 TS5A22364开关。

 

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    TS5A22364 的建议信号路径电压范围为5.5V、因此不建议峰峰值电压为9V。

    感谢您的关注、我会将您的请求发送给我们的产品定义团队、以添加到我们的创新积压工作中。

    此致、

    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kate、

    由于不建议峰峰值电压为9V、因此对于用于降低喀哒声和噼啪声噪声的相同应用(耳机输出)、我们是否可以将 TS5A22364作为用于静音的并联开关、其中 IN1和 IN2以/MUTE 的形式连接在一起、如下面的典型工作电路所示? NC1为 INL、NC2为 INR。  

    谢谢。

    GIM 歌曲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gim Song、您好!

    只要您的系统在数据表中的建议运行条件下运行、您就可以在此应用中使用 TS5A22364。

    此致、

    Kate