This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A27518E:TS3A27518E 1.8V 数字 I/O、具有3.3V VCC

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A27518E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/844827/ts3a27518e-ts3a27518e-1-8v-digital-i-o-with-3-3v-vcc

器件型号:TS3A27518E

尊敬的 Adam:

我对 TS3A27518E 的电源重新定级有疑问。 3.3V 是电源系统。 当数字信号接口的逻辑电平为1.8V 时、使用3.3V 电源开关是否存在任何问题? 在数据表中、数字输入信号的 VI 将支持0-VCC。 在我们的情况下、1.8V 数字信号(JTAG、UART、SPI 或 MDIO)通过时、我需要 VCC = 3.3V。 如果您需要查看原理图、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Phuc、

    你是对的。 VI 数字输入信号将支持0-VCC 的电压。  

    如果您查看3.3V Vcc 的数据表电气特性表、 您可以推断1.8V 将足以被视为此器件的高电平。

    谢谢

    Saminah