请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS3A27518E 尊敬的 Adam:
我对 TS3A27518E 的电源重新定级有疑问。 3.3V 是电源系统。 当数字信号接口的逻辑电平为1.8V 时、使用3.3V 电源开关是否存在任何问题? 在数据表中、数字输入信号的 VI 将支持0-VCC。 在我们的情况下、1.8V 数字信号(JTAG、UART、SPI 或 MDIO)通过时、我需要 VCC = 3.3V。 如果您需要查看原理图、请告诉我。