This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要多路复用器和多路信号分离器来解决我的问题。

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: THS3091
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/844399/want-a-multiplexer-and-demultiplexer-for-my-problem-occured

主题中讨论的其他器件:THS3091CSD

尊敬的先生/女士:

我正在进行一个关于薄铝板(1m x 1m)上的结构损坏位置(x、y)的大学项目。 有4个压电式传感器位于板的4个角处。 我使用的是振幅为+7V 和-7V 且频率为500kHz 的表面导向波。 我正在使用 THS3091 IC、它一次成功地激励一个压电体。 我的任务是在不同的时间(2us)激发4个压电体、并在激励完成1秒后立即感应来自同一4个压电体的波形、即获取16个感应读数。 为此、我使用 CD4052作为多路复用器和多路信号分离器、用于切换4个压电式。 因为它的开关时间为20nsec (小于1uec)。

  

在上图中、S1是公共引脚、有4个不同但相同的电路提供输出。 我的实际问题是 CSD 电容器与开关并联。 当开关处于关闭位置时、我的波形仍然通过低振幅的 CSD 电容器。 为了解决激励期间的问题、我使用了 RL=10k Ω、CL=1nF。 进而降低 CSD 电容器的影响;但在传感过程中,全部4个压电式器具同时开始传感。 每个压电体将感应从边界反射的不同波形。 该波的可变振幅范围为0mV 至(+100mV 和-100mV)。 我的目的是一次感应来自一个压电体的波形、并将其存储在微控制器存储器中。 为此、我将 CD4052的一个开关设置为 ON 位置、将3个开关设置为 OFF 位置。 但实际上、从 CSD 电容器的3个关闭开关传输感测到的波形、而这反过来又使我所需的波形与所有不需要的波形混合。

请向我推荐一个解决方案或电路或多路复用器/多路信号分离器、用于开关压电式电容器、其电压几乎低于1us。

谢谢、

Akshay Kolekar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有多路复用器在高频时都会变得更糟。 您的波形频率是多少? 您可以承受多大的串扰?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在多路复用器的输出端得到一个干净的波。 我的频率为500kHz。 就正极而言、不应存在串扰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    您的系统的电源电压是多少?

    我同意 Clemen 的观点、较高频率下的关断隔离/串扰会变得更糟。 您可以在输出端承受的最坏情况信号是什么?

    您能否发送系统的方框图? 我想了解多路复用器的输入和输出应具有哪些电压波形。

    当开关关闭时、您能否从示波器捕获并发送输入和输出波形?

    谢谢、

    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 我自己通过 CD4052 IC 的组合发现了一个解决我的问题的解决方案。 嗯、在我的例子中、没有串扰、我的激励波很清晰、没有任何噪声。