This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 可以#39;t 获取封装!!! UltraLibrarian-created 脚本在 Altium 19中抛出错误!!!

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/855761/can-t-get-footprints-ultralibrarian-created-script-throws-an-error-in-altium-19

主题中讨论的其他器件:TMUX136

我需要 TMUX136的 PCB 封装。 我发现数据表中不包含此信息、但 TI 以.bxl 格式提供此信息、由 UltraLibrarian 将其转换为 CAD 软件包 Altium 的库文件。 这是一个很好的想法、如果它能正常工作、将会非常方便。 但是、它不会。 我运行 UltraLibrarian 以创建 Altium 脚本文件、我按照所有自述文件说明进行操作、并在尝试执行脚本时 Altium 向我提供错误:"未声明的标识符:GetFontID"。 然后它在脚本中设置断点、而摆脱这种情况的唯一方法是停止脚本。 我无法单步执行、无法编辑脚本、我卡住了。

如何为此器件获取封装? 我尝试了 dxf 导出作为变通办法、但 UltraLibrarian 创建的 dxf 是... 子标准。 我不得不说、如果您将封装图留在数据表中并使用这种自动生成方法对该信息进行补充(而不是替换)、这将是一个更好的想法。 至少我有一个备份信息源。

有人可以在这里帮助我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tracy:

    为 Altium Designer 转换模型的最简单方法是 使用 https://www.ultralibrarian.com/products/online-reader

    我将与我们的建模团队一起研究脚本错误、因为不清楚错误来自哪里。

    谢谢、此致、

    Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DEA TI 团队、

    不幸的是,我陷入了同样的问题。 Altium 19.1是我使用的最新版本、以及版本8.1.204上的 Ultra Librarian 二进制读取器。

    此问题是否已解决? 是否有更多工程师遇到此问题?

    此致、

    Hannes

    PS:使用建议的联机读卡器不会帮助解决问题。 它仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hannes、您好!  

    我只手头上有 AD 18.1.9、但我不知道 Altium 在导入模型方面的变化。 我们不知道其他工程师对此问题的看法。
    您是否正在执行以下步骤: https://app.ultralibrarian.com/content/help/?altium_designer.htm ? 这适用于我的版本、它还应该适用于19.1

    请告诉我们这是否能解决您的问题。

    此致、

    Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amroise:

    我遵循了超极链接中介绍的步骤。 但是、没有成功。 然后我安装了最新版本的 UL (8.3.122)-在我从10月下旬开始安装之前-我不知道有什么变化、 但在 Altium 中启动 UL 脚本时,它实际上会抛出一条注释,指出 FontManager 出现问题(或类似问题),导致后面出现未对齐的字体。

    但是、这解决了问题。

    感谢您的快速回复!

    此致

    Hannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hannes、您好!

    我很高兴问题得到了解决。

    此致

    Ambroise