我需要 TMUX136的 PCB 封装。 我发现数据表中不包含此信息、但 TI 以.bxl 格式提供此信息、由 UltraLibrarian 将其转换为 CAD 软件包 Altium 的库文件。 这是一个很好的想法、如果它能正常工作、将会非常方便。 但是、它不会。 我运行 UltraLibrarian 以创建 Altium 脚本文件、我按照所有自述文件说明进行操作、并在尝试执行脚本时 Altium 向我提供错误:"未声明的标识符:GetFontID"。 然后它在脚本中设置断点、而摆脱这种情况的唯一方法是停止脚本。 我无法单步执行、无法编辑脚本、我卡住了。
如何为此器件获取封装? 我尝试了 dxf 导出作为变通办法、但 UltraLibrarian 创建的 dxf 是... 子标准。 我不得不说、如果您将封装图留在数据表中并使用这种自动生成方法对该信息进行补充(而不是替换)、这将是一个更好的想法。 至少我有一个备份信息源。
有人可以在这里帮助我吗?