This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4066B:具有 AMC1100的 CD4066B

Guru**** 2124310 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1100, CD4066B, TMUX1511, CD4016B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/859475/cd4066b-cd4066b-with-amc1100

器件型号:CD4066B
主题中讨论的其他器件:AMC1100TMUX1511CD4016B

您好!

我将 CD4066B 模拟多路复用器 IC 与 AMC1100串联、如所附图片所示。

 

我 的要求是切换一个能够控制内部环路中电流的电阻器。 为开关生成的控制信号由 MCU 提供。 (如附图所示)

 

 CD4066B 具有5V 的 VCC、GND2、MCU 具有3.3V 的 VCC 和 GND2。

 

请查看设计、因为我无法获得预期的输出。

 

此外、我无法找到用于 CD4066B 的 TINA SPICE 模型。 还请分享、以便进行仿真。

 

如果有任何其他解决方案可满足此要求、请告知我。

 

希望您能尽快回复。

 

 

 

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供这些信息。

    您能否解释一下测量输出的位置? 您测量的输出是什么、预期的输出是什么?

    此器件的产品文件夹中没有 TINA 或 SPICE 模型。 让我与团队再次核实、确认我们没有模型。

    谢谢、

    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kate、

    我测量22E 电阻器的输出。

    使用24DC 输入电源并启用 CD4066的控制信号 A (1K 将形成闭环)、输出电压将为75.2mV、输入电流将为3.4mA

    输出电压= 22*24/(2k+1k+1k+1k+22)= 75.2mV

    电流为=(24/(2k+1k+1k+1k+1k+22)= 3.41mA

    类似地,当 A 的控制信号被禁用(从而关闭信号 A)并且 B 的控制信号被使能时,可以应用相同的公式来计算输出电压。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供预期的输出。 您当前遇到的输出是什么、您之前提到的输出不是预期的输出?

    此外、我建议使用 TMUX1511替换此器件、它具有相同的功能和特性断电保护、失效防护逻辑以及1.8V 逻辑兼容性。

    TMUX1511产品文件夹中提供了 IBIS 和 s 参数模型。

    此致、

    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kate、

    我无法获得任何输出(在 提供控制信号且没有信号的情况下、一些干扰电压会产生相同的电压)

    未发生切换操作。

    对于 TMUX115器件、我需要 TINA SPICE 模型来进行仿真。

    谢谢

    Manish  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!

    请提供以下波形:

    • 控制信号
    • 控制信号为高电平时的输入波形和输出波形
    • 控制信号为低电平时的输入波形和输出波形

    谢谢!

    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kate、

    当施加控制电压时、我正在使用高度计来检查开关的阻抗。

    当 CD4016B 由 VDD=5.0V、VSS=0V 供电时

    控制电压浮动:腐蚀性感应开关的输入和输出端子之间的阻抗为500K

    控制电压为0V:腐蚀性感应开关的输入和输出端子之间的阻抗为11.2M Ω

    控制电压为5V:腐蚀性感应开关的输入和输出端子之间的阻抗为1.5K

    之后、如果开关控制电压再次浮动、 则腐蚀性开关的输入和输出端子之间的阻抗为1.5K

    开关操作不是必需的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!

    感谢您提供这些信息。  

    您是否曾尝试移除器件(器件两端短路)并确认该节点处的电压符合预期?

    另一个建议是使用新的 CD4016B 器件替换当前器件并重复测量。 新器件的阻抗是否会提高?

    最后、我建议将 CD4016B 替换为 TMUX1511、该器件具有较低的导通电阻以及上述功能。 我向团队确认、我们可以为 TMUX1511提供 TINA SPICE 模型。

    此致、

    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!

    由于我几天内没有听到您的声音、我将关闭这个话题。

    如果您有任何疑问、请随时答复!

    此致、

    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kate、

    我不在办公室、因此无法回复您的邮件。

    如果 您有用于 TMUX1511 的 TINA SPICE 文件、请共享。 到目前为止、我无法对设计进行仿真。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!

    您可以通过电子邮件向我发送脱机回复。  

    谢谢!

    Kate