This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A227E:原理图审阅

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A227E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/859834/ts3a227e-schematic-review

器件型号:TS3A227E

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

您能帮您查看我们的原理图吗?

e2e.ti.com/.../TS3A227E-Schematic.pdf

我们对 TS3A227E 有三个问题

TS3A227ERVAR 的电源引脚4的滤波电容器的接地连接是否连接到数字 GND 或模拟 GND?

因为我们看到数据表有两种类型。

 TS3A227E DET_TRIGGER#引脚15、是否有连接到 VDD 的内部上拉电阻器? 另一个词是、我只需要将组合插孔的检测信号 HPOUT-JD (在耳机插入时连接到 gud_AUD、如下所示)连接到此引脚?

组合插孔的检测信号 HPOUT-JD、传统设计连接到音频编解码器 ALC262的代码 A 引脚以通知编解码器 HP 插入、但由于添加了 TS3A227ERVAR、它连接到了 DET_TRIGG#引脚、DET_TRIGG#具有到 VDD 的内部上拉电阻。 我想知道这种上拉是否会影响编解码器的感应和电阻判断。 如果是、您如何建议设计? 是否有相关的成功设计案例可供参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、舒成

    感谢您与我们联系。 首先回答您的问题:

    1. 如果您要将模拟接地与数字接地隔离以降低模拟器件中的噪声、这取决于您的设计。
    2. 是的、DET_Trigger 引脚被拉至 VDD。 如果它通过耳机插孔接地、则会触发检测。
    3. 如果我理解了 ALC262、则纠正任何高("1")信号意味着检测到器件。 您需要反转其中一个器件的信号并调整原理图。
      请在 此处查看我们的逆变器:http://www.ti.com/logic-circuit/buffer-driver/inverting-buffer-driver/products.html#p1299=1;1

    向您的原理图提供反馈、我已围绕 TS3A227E 检查了您的设计:

    • 我没有看到 SMB_DAT0上拉至 VDD、请确保它存在。
    • 我们建议在 MCP 和 GND_SENSE 上使用10k 电阻器、因为您要将其连接到编解码器、您的情况会有所不同。

    这是否能回答您的问题?

    此致、

    Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复。

    我仍然对如何为 TS3A227ERVAR 设计 AGND 和 GND 感到困惑。

    在这种情况下、开关位于编解码器和组合插孔之间。  对于插孔的输出信号 GND_SENSE 和输入信号 G、两者都应按照编解码器的设计连接到 AGND、但 TS3A227ERVAR 将通过内部 GNDFET 将其连接到 GND。 (标记如下)。

     

    2.如果我将 TS3A227ERVAR 设计为仅引用 AGND 平面、则不使用 GND。  它是否会给 AGND 平面带来大噪声?  

     

    如前所述、音频编解码器和组合插孔?之间使用的开关设计是否成功

     

    BTW、我们的设计中未使用 I2C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不用客气。

    1. 请参阅下面的内容、由于您不会使用 FM 网络、因此您需要将 GNDA 连接到 GND。
    2. GNDA 旨在支持 FM 网络(数据表中的第10.2章)。 如果应用不支持 FM 传输、则 GNDA 必须短接至 GND
    3. 我们唯一可用的设计是 http://www.ti.com/tool/TIDA-00565。 遗憾的是、我们没有 ALC262设计。

    希望这澄清了您的问题、

    Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、
    感谢您的回复。

    实际上、如果我们将输出信号 GND_SENSE 和插孔的输入信号 G 以及 GNDA 和 GND 连接到模拟 GND、我们是否有任何风险?

    因为如果不使用此开关、则建议将其连接到模拟接地、而不是数字接地。 但227E 建议连接到数字接地。

    问题:在下图中、我们的设计要求是方框图右侧的 G 音频插孔通过方框图左侧的 GND_SENSE 连接到模拟接地、 但是,该芯片具有一个内部 MOSFET,该 MOSFET 也连接到芯片的数字接地(即 GND 引脚)。
    1.根据我们的设计要求,芯片与数字接地的直接连接应该会产生一些影响,但我不知道影响是多少。 我不知道制造商的建议是什么?
    2.如果1的影响更大、我想知道制造商是否建议将芯片的所有数字接地引脚(GND 引脚)设计为模拟接地?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    很抱歉、推送了、是否有任何更新?

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您花时间在此处发表您的问题。  

    如果您不需要此功能、则可以将 GND_SENSE 和 G (插孔)连接到 GND。 如果未使用 FM、我们建议使用系统 GND。

    如果在设计中使用 FM 发送器、则应仅使用模拟 GND。
    影响取决于 GND 平面上的噪声、在大多数情况下、这不应该是问题。

    此致、

    Ambroise