This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6136:闩锁

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/861076/tmux6136-latch-up

器件型号:TMUX6136

你(们)好,先生  

我看到 ADI 多路复用器解决方案具有"闩锁效应抑制"功能

"所有 引脚上的锁存性能符合 JESD78 II 类 A 级标准的100mA 电流"是否具有相同的功能?

我知道锁存功能的优点吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 我们的团队目前正在度假、因此您可以期待12月2日星期一我们团队中的某个人做出响应。  

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    闩锁是在电源引脚和接地之间创建低阻抗路径的条件。 这种情况是由触发器(电流注入或过压)引起的、但一旦激活、即使在触发器不再存在后、低阻抗路径仍保持不变。 。 如果施加到器件的电压和电流电平符合绝对最大额定值、则闩锁不会带来风险。

    "所有 引脚上的锁存性能均符合 JESD78 II 类 A 级标准100mA 的要求"意味 着 TMUX6136 在锁存期间可保护高达100mA 的电流。

    您能否解释一下您的用例以及您需要多少锁存保护?

    此致

    Saminah