This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74TVC3306:R SN74TVC3306可与推推输入搭配使用。

Guru**** 2384230 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74TVC3306, LSF0102
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/860956/sn74tvc3306-r-sn74tvc3306-can-be-used-with-push-push-input

器件型号:SN74TVC3306
主题中讨论的其他器件: LSF0102

大家好、

如您所知、器件 SN74TVC3306可与漏极开路输入搭配使用、我们需要检查它是否可与推入输入搭配使用。 如果是、如何进行 连接? 我们 希望将其用作 MDIO、MDC 电平位移。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 我们的团队目前正在度假、因此您可以期待12月2日星期一我们团队中的某个人做出响应。  

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好 、

    NXP 类似 设备可以执行此操作。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GTL2002、SN74TVC3306和 LSF0102都使用相同的架构。 如 LSF0102数据表中所示、推挽驱动这种可能性、MDIO 是支持的协议之一。