This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB30:TS3USB30ERSWR 芯片在下载软件或射频校准后故障

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/858931/ts3usb30-ts3usb30erswr-chip-fuctional-failure-after-download-sw-or-rf-calibration

器件型号:TS3USB30

无 K 技术 限制 使用 TI 的 SPDT 开关:TS3USB30ERSWR、
PCBA 下载软件和射频校准站中存在大约6%的功能故障问题。
硬件设计原理图如附件、请检查设计是否合理。
此外、SPDT 故障后、SPDT 的性能异常、主要在以下情况下:
上电后、芯片的泄漏电流约为20mA。 模拟开关始终与一个通道通信、无法切换至另一个通道;(大多数较差的通道)
上电后、芯片的泄漏电流约为33mA、ane2e.ti.com/.../K970_5F00_USB_5F00005F73519F530674FE56_20191025.pdfe2e.ti.com/.../K970_5F00_USB_5F00005F73519F530674FE56_20191025.pdfd模拟开关的两个输出通道与输入通道通信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图看起来正常。 您是否正在射频校准站进行测试? 似乎器件损坏、您是否可以将一些不良器件发送给 TI 当地团队进行 FA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您是否向 TI 发送了器件以进行分析?