请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS3USB30 无 K 技术 限制 使用 TI 的 SPDT 开关:TS3USB30ERSWR、
PCBA 下载软件和射频校准站中存在大约6%的功能故障问题。
硬件设计原理图如附件、请检查设计是否合理。
此外、SPDT 故障后、SPDT 的性能异常、主要在以下情况下:
上电后、芯片的泄漏电流约为20mA。 模拟开关始终与一个通道通信、无法切换至另一个通道;(大多数较差的通道)
上电后、芯片的泄漏电流约为33mA、ane2e.ti.com/.../K970_5F00_USB_5F00005F73519F530674FE56_20191025.pdfe2e.ti.com/.../K970_5F00_USB_5F00005F73519F530674FE56_20191025.pdfd模拟开关的两个输出通道与输入通道通信