This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A5018:TS3A5018#39的最大频率限制是多少?s 输入信号(NC 或 NO)?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A5018, TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/860140/ts3a5018-what-s-the-max-frequence-limit-of-ts3a5018-s-input-signal-nc-or-no

器件型号:TS3A5018
主题中讨论的其他器件: TMUX1574

TS3A5018的输入信号(NC 或 NO)的最大频率限制是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 E2E。

    TS3A5018导通通道的带宽为300MHz。 这可以在电气特性部分的数据表中找到。 请参阅下面 TS3A5018的增益与频率带宽图:

    我建议使用 TMUX1574替换此器件。 TMUX1574具有更高的带宽、更低的导通电阻、断电保护和1.8V 逻辑兼容控制引脚。 器件比较表如下所示:

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    此致、

    Kate