This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A23166:TS5A23166绝对最大额定值

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A23166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/858809/ts5a23166-ts5a23166-absolute-max-ratings

器件型号:TS5A23166

我正在为 ADC 设计一些保护措施、以处理在器件未供电时可能受电的输入。  从措辞来看、TS5A23166将完成工作。  然而、当我查看数据表时、我对绝对最大额定值感到有点困惑、绝对最大额定值表示、对于模拟电压(NO、COM)、最大值为 V++ 0.5V。  它通过声明如果钳位电流最大值被尊重、可超过额定值来修正此值。    如"特性"中所述、模拟信号的最大输入电压实际上不受电源电压的限制(但可能还有其他一些结构(齐纳?) 它设置钳位发生时的电压)。  例如、TI LVC 逻辑系列中的 IC (当 VCC 为0V 时允许输入)将其 AMR 列为+6.5V (与 VCC 无关)。

我希望这不会因为拾取尼特而出现。  当我阅读该规格时、AMR 使我不知道输入将钳制的电压是多少。  我是否在开关的驱动侧增加了电流限制、以确保开关(和我的模拟源)在未上电时受到保护?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您使用 e2e。

    如果您看 一下 TS5A23166的绝对最大额定值中的注释4和5、它们指的是器 件内的 ESD 保护二极管、当输入电压接近不安全电平时、该二极管会将过多电流(通过反向击穿)或 VCC (通过正向偏置)输送到 GND。 其目的是防止内部电路中出现损坏情况。

    对于下面的模拟电压规格、 除非  有一个串联电阻器将流入输入的电流限制为小于+/- IIK 钳位电流额定值、否则不允许输入高于 VCC 或低于-0.5V。

    上表中的规格 IIK 描述了通过 ESD 二极管流出器件的电流限制(负值)

    这里  有一个很好的链接、展示了如何使用内部二极管或外部二极管来钳制电压、或使用串联电阻器来限制电流。

    此致

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、Seminah。  我会争辩说、如果内部 ESD 结构与您描述的一样。 然后、模拟输入将简单地对 TS5A23166进行反向供电(即使使用用于将通过 ESD 二极管的电流限制为50mA 的小电阻器(100欧姆)也是如此)。  即 V+= VNO - 0.7V、在较高电压下、该电压将打开器件。  此外、泄漏电流规格还必须包括器件的电源电流。   

    恐怕我现在更困惑了。  听起来、模拟输入上的任何电压都将为低功耗系统反向供电;这种情况并不理想。   


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    它取决于您的应用的输入信号。 您能否分享您在应用中使用的输入电压。 然后、我可以推荐具有更高信号范围的器件。

    绝对最大额定值表中的值在工艺角、电压范围和温度范围内进行仿真。  这些绝对最大额定值不会损坏器件、并由设计保证。  但是、建议的运行条件是我们保证器件将按照数据表中的特性运行的参数。   

    此致

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saminah。

    我的电源电压为3.3V、模拟信号范围为0 - 3.3V。  但是、当电源电压不为时、模拟信号可能存在。  因此、我正在寻找一个模拟多路复用器或开关、该开关在 V+/VCC 未上电时能够承受输入电压、而不会对器件或开关/多路复用器输出反向供电。  

    如果这是一个逻辑输入、我只需抓取一个只有低侧保护二极管的74LVCxxxx 器件、这样无论 VCC 引脚的状态如何、输入电压都可以升至5.5V。  在  TS5A23166的描述中、我曾假设这也是 TS5A23166的表现、但根据 AMR 和您对保护二极管的描述、似乎我错了。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表的第1部分显示"断电模式下的隔离、V+= 0"、电气特性 INO (PWROFF)和 ICOM (PWROFF)显示允许在断电状态下向模拟引脚施加电压。

    数据表自相矛盾。 Saminah、您能不能找到哪个规格实际上是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、Chris、

    让我澄清一下细节:

    当0V 时无电源电压时、 TS5A23166 可提供断电保护、并将在 I/O 引脚和数字逻辑引脚上保持高阻抗状态。

    电气表中突出显示的规格显示了 V+为0时的泄漏电流。

    Chris、由于您的应用的输入为0-3V、因此您可以使用 TS5A23166 、该器件将在无电源时提供断电保护(基于数据表中的 V+=0V 规格)。

    此致

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saminah、

    我向您保证、我已经反复阅读了规范、因此继续引用它不会帮助澄清我(我们)的理解。  这是我的争用。

    1. 如果器件具有高侧钳位二极管、正如您所说的那样、当电源未通电且输入电压超过二极管压降(~0.7V)时、电流将通过二极管流向 Vdd 引脚(请参阅下面的图1)。 在这种情况下、除非输入/输出电压低于0.7V、否则不会隔离输入或输出引脚。 这是否清楚?  
    2. 替代方法是、该器件具有 LVC 型 ESD 钳位(请参阅下面的图2)、仅具有低侧二极管(可能是齐纳二极管)、这意味着在器件未通电时没有到 Vdd 的导通路径。 在这种情况下、可以在电源范围内实现隔离。

    如果 a 正确、则没有隔离、并且在建议输入和/或输出大于 Vdd+~0.7时、规格错误。 串联电阻器将使电流保持在限值以下并防止闩锁。   

    如果 B 正确、则可以在整个电源范围内实现隔离、但绝对最大额定值不依赖于 Vdd、而应该是固定电压(出于参数考虑、假设为6.5V)。

    然而、A 和 B 都不能像规格所建议的那样正确。

    图1–标准 ESD 钳位二极管

    图2–仅具有低侧钳位的 LVC 样式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    当 Vcc 为0V 并且不能被反向供电时、任何具有 Ioff 特性的器件将输入和输出设定为高阻抗。  TS5A23166 具有上面突出显示的 Ioff (IPWROFF)规格以及泄漏电流。

    我认为在 本例中、绝对最大值表 IIK 规格可能会令人困惑。 您需要检查以下内容:

    如果在绝对最大值表中只有(–)电流规格、则只有一个二极管接地、并且器件无法反向供电。 这意味着在器件未通电时、没有到 Vdd 的导通路径。 在这种情况下、可以在电源范围内实现隔离。

    是一篇很好的文章、用于详细了解通过 ESD 二极管反向供电的信息。

    请告诉我这是否澄清了您的问题。

    此致、

    Saminah

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Saminah!  这确实为我清除了这个问题、我将知道需要做些什么来展望未来。  

    我仍然认为 VNO 和 Vcom 的绝对最大值应为6.5V、而不是"V++ 0.5V"、因为它告诉我、在该地区运行基本上会使保修失效(隐含或隐含)。  但是、我要让它说谎。

    Chris