This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3157:输入泄漏电流

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G3157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/854115/sn74lvc1g3157-input-leakage-current

器件型号:SN74LVC1G3157

你(们)好

我在下面的 E2E 课程中也有类似的问题。

您能否 告诉我 SN74LVC1G3157的泄漏电流与温度间的关系?

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、

    我们必须查找此数据、因为我无法在手头找到它。
    如果我们有更多相关信息、我将与您联系。

    此致、

    Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ambroise-San、

    你有更新吗?

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、

    我们仍在等待来自实验室的数据。 我们预计将在本周结束。

    感谢您的耐心等待、

    Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambroise-San、

    感谢您的支持。

    请向我提供您的更新信息吗?

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、  

    很抱歉、它花费的时间比预期的要长。 我们刚刚从实验中获得了结果。 正如预期的那样、泄漏电流在100°C 之前非常低、然后快速上升。 总的来说、我们远低于数据表中指定的值。


    进入引脚 A 的泄漏电流为-50至125摄氏度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambroise-San、

    非常感谢您的支持!!!

    穆克