This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3359:SP3T 的负电源轨功能

Guru**** 674950 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3359
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/857384/ts5a3359-negative-rail-capability-for-sp3t

器件型号:TS5A3359

您好!

我想知道 TS5A3359是否具有负轨功能? 直至达到什么电压?

是否有任何其他 TI 芯片是 SP3T、具有至少-1.8V 的负电源轨能力。

谢谢。

卡尼卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanika、

     TS5A3359 不支持负信号。 正如您在数据表中看到的、输入电压可能会升高到 Vcc。

    您参考的帖子显示、您可以使用+/-2.5V 而不是5V 来偏置开关、但您必须小心、因为所有 数据表值都将以-2.5V 而不是0V 为基准、并且 VIH 和 VIL 电平也会移位。

    目前、我们没有具有负电源轨功能的1:3配置开关。 您是否可以为您的应用程序使用不同的配置?

    我们在其他配置中具有负电源轨功能。 您可以在此处的器件搜索工具中找到它们

    此致、

    Saminah