This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A23157:TS5A23157传播延迟

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1511, TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/856569/ts5a23157-ts5a23157-propagation-delay

器件型号:TS5A23157
主题中讨论的其他器件:TMUX1511TMUX1574

您好!  

我的客户正在寻找一款双路 MUX 器件、以便在 SPI 闪存的2x 和4x 模式之间切换。 这将仅需要对4个数据位中的两个进行多路复用:  

是否可以在4x 模式下仅多路复用/缓冲这两个位? 多路复用器的传播延迟是否会导致 SPI 数据的延迟/偏斜?  

谢谢!

Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    感谢您发帖到 E2E。

    为了避免因延迟不一致而造成的任何复杂问题、我建议通过多路复用器发送全部四条线路。 对于 SPI 信号、我建议使用 TMUX1511、这是一款具有断电保护功能的4通道1:1器件。 请参阅下面的功能图:

    此致、

    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kate、  

    感谢您的快速响应!  

    我认为1:1器件在这里不起作用、因为 SPIO2和 SPIO3需要连接到 SPI_DATA2和 SPI_DATA3或 WP 并保持、如图中的指示器。 对于上面的1:1器件、您似乎只能断开数据线、而不能用 WP 交换数据线并保持数据线。  

    您有其他建议吗?  

    最棒的

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    感谢您的澄清。  

    我建议使用 TMUX1574、它是一款支持 SPI 信号并具有断电保护功能的4通道2:1器件。

    对于此解决方案、您可以将 SDIO0和 SDIO1连接到各自通道的两个源端子。 请参阅以下功能图:

      

    此致、

    Kate