This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A2066:Vdd = 5V 时、能否继续使用3.3V 作为控制信号?

Guru**** 2581125 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A2066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/856957/ts5a2066-can-i-continue-to-use-3-3v-for-control-signal-with-vdd-5v

器件型号:TS5A2066

E2E、

我使用 TS5A2066,但 VDD 为5V,而控制信号为3.3V,用于逻辑高电平。 如数据表所示、当 VDD 为5V 时、数字控制信号需要高于5V*0.7=3.5V。

那么、我的问题是 、如果我继续将3.3V 用于控制信号、TS5A2066能否正常工作?

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    如数据表所述、当 VDD 为5V 时、数字控制信号需要高于5V*0.7=3.5V 才能被视为逻辑高电平。  

    VIH 和 VIL 规格 是保证输入高电平或输入低电平的规格。

    对于5V 工作输入信号、从0V 到1.5V、 TS5A2066 将该信号视为低电平。 从1.5V 到3.5V、输入未定义、从3.5V 到5V、输入为高电平。

    未定义的状态可能会导致 高 ICC (击穿)电流和器件损坏。

    在1:1、2通道配置中、您可以查看我们的全新 TMUX1121、它支持更宽的 VIH 控制输入范围、并且具有比 TS5A2066更低的导通电阻

    此致

    Saminah