This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A27518E:能否将 NO 和 NC 引脚短接在一起以形成一条从 COM 到 NC/NO 的直通路径、从而在 SPI 闪存模式2位和4位之间进行切换?

Guru**** 2512895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/856578/ts3a27518e-can-i-short-the-no-and-nc-pins-together-to-make-a-through-path-from-com-to-nc-no-switch-between-spi-flash-mode-2-bit-and-4-bit

器件型号:TS3A27518E

专家、

我 正在尝试查找一个器件、以便在2位和4位模式下在 SPI 闪存之间进行多路复用。  我正在考虑使用 TS3A27518、并且实际上仅对该6通道器件 SDIO2和 SDIO3 (COM5/6–NC5/6与 COM5/6–No5/6)中的两个位进行多路复用、具体取决于它们是需要2位模式还是4位模式。

 

通过连接 NC 和 NO 来创建切换选择引脚时不会改变的直通路径是否会导致泄漏/负载等问题?

 

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    您提到的是6通道器件上的4位和2位模式、剩余的两个通道是否用于 WP 和 HOLD 信号?
    其他通道是否会使用相同的 WP 和 HOLD 信号?  

    连接一个通道的 NC 和 NO 引脚可用于该器件、您必须考虑关断隔离和串扰的总和、具体取决于连接到 NO/NC 的信号。

    此致、

    Ambroise