请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS3A27518E 专家、
我 正在尝试查找一个器件、以便在2位和4位模式下在 SPI 闪存之间进行多路复用。 我正在考虑使用 TS3A27518、并且实际上仅对该6通道器件 SDIO2和 SDIO3 (COM5/6–NC5/6与 COM5/6–No5/6)中的两个位进行多路复用、具体取决于它们是需要2位模式还是4位模式。
通过连接 NC 和 NO 来创建切换选择引脚时不会改变的直通路径是否会导致泄漏/负载等问题?
谢谢、
Adam