This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A24157:IBIS 模型中 COM 的输入/输出类型

Guru**** 2389840 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A24157
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/853053/ts3a24157-input-output-type-of-com-in-ibis-model

器件型号:TS3A24157

您好!

我的客户在 TI.com 上打开 IBIS 模型()。 他们发现 COM 是输入类型。 我们可以将其作为输出吗? 因此、它们可以在仿真中从这些引脚输出信号。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

     TS3A24157是一 款双向开关、因此使用 COM 作为多路信号分离器的输入时不会出现任何问题。  

    此致

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saminah、

    我是说、在 TI.com 上的 IBIS 模块中、COM 引脚的类型仅为输入、因此客户无法在仿真中将其用作输出。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    您应使用 ibis 模型的串联电阻模型部分。  

    有一组串联开关模型遵循以下引脚映射  

    这是一个 COM 3.3V 串联开关模型的示例图

    使用这种形式的模型将为您提供所需的 IO、而不是显式输入/输出。

    此致

    Saminah