This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT16233:该器件是否可以用作125GHz RGMII 多路复用器?

Guru**** 2382220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/856066/sn74cbt16233-could-this-device-be-used-as-125ghz-rgmii-multiplexer

器件型号:SN74CBT16233

该芯片是否可用作125MHz RGMII 多路复用器?

(等效于250MHz)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确切地说、RGMII 时钟速率为125MHz、但在上升沿和下降沿进行采样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anders、您好!

    感谢您与我们联系。 此器件的带宽为200MHz。 由于实际时钟为125MHz、因此它应该可以工作。  

    如果该带宽不足以满足应用需求、我们将 TS3L500 的带宽设置为1.1GHz。

    此致、

    Ambroise