This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3253:看起来像是应用信息和典型应用部分中器件配置说明的拼写错误

Guru**** 2507015 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3253, TMUX1209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/855754/sn74cb3q3253-looks-like-a-typo-in-device-configuration-description-in-application-information-and-typical-applications-section

器件型号:SN74CB3Q3253
主题中讨论的其他器件: TMUX1209

E2E、

我的客户在其产品中使用 SN74CB3Q3253、并注意到数据表(http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74cb3q3253.pdf)中存在错误

 

在这里,该器件是一款„4选1双 FET 多路复用器”,但被称为四通道1/2 (第9.1和9.2节)


文本必须已从其他类型(...3257左右)复制

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢您在数据表中指出这种不一致性。 我们的团队将相应地更新数据表。

    我建议将该器件替换为 TMUX1209、后者是一款具有1.8V 逻辑功能、失效防护逻辑和先断后合的较新器件。   

    此致、

    Kate