This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3126:1.8V 逻辑电压可与3.3V VDD 搭配使用? 应该是否

Guru**** 2505035 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3126, TMUX1511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/855419/sn74cbtlv3126-the-logic-1-8v-can-be-used-with-3-3v-vdd-should-be-no

器件型号:SN74CBTLV3126
主题中讨论的其他器件: TMUX1511

大家好、

我的客户希望使用 SN74CBTLV3126、但我们需要查看以下内容。

在我 看来、1.8V 逻辑 不能与3.3V VDD 一起使用(3.3V 的 VIH 为2V)、 数据表中的图片可能会有一些问题。 请帮您进行双重检查?

  

BTW:客户是否使用通道输出作为 B 通道输入? 我 认为这应该是可以的。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

     SN74CBTLV3126不支持1.8V 逻辑信号。 VIH 随 Vcc 而变化、如数据表所示。

    我建议使用 与 SN74CBTLV3126引脚对引脚兼容的 TMUX1511。  主要区别在于 TMUX1511支持1.8V 逻辑信号、并且具有更宽的电源电压范围、这使设计人员能够更灵活地在不同的项目上使用不同的电源轨。

    TMUX1511器件非常适合 SPI 或 JTAG 总线隔离等数字信号应用。

    我们的所有开关都是双向的;开关或多路复用器的通道输入可与输出互换

    此致、

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Saminah、

     TMUX1511 可与3.3V VDD 和1.8V ,引脚一起使用 。对吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    是的、没错。

    TMUX1511具有1.8V 逻辑兼容控制输入。 无论 VDD 电压如何、控制输入阈值都保持固定、从而允许1.8V 处理器 GPIO 控制 TMUX1511、而无需外部转换器。  

    有关1.8V 逻辑实施的更多信息、请参阅 使用1.8V 逻辑多路复用器和开关简化设计

    此致、

    Saminah