This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A2066:您能否推荐适用于麦克风 PDM 信号的1:1开关候选器件?

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A2066
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/853429/ts5a2066-could-you-please-suggest-the-1-1-switch-candidate-which-is-suitable-for-microphone-pdm-signal

器件型号:TS5A2066

您好、先生、

对于客户应用、他们希望为摄像头模块添加一个开关... 当摄像头关闭时、麦克风模块需要同时关闭。

因此、它们需要一个用于 PDM 信号(CLK/数据)的1:1开关、时钟频率应高至4.8MHz、电源应为1.8V 或3.3V。

我不确定 TS5A2066是否是合适的候选器件、或者您是否可以推荐适用于 PDM 或 I2S 信号的1:1开关的候选器件?

谢谢、

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    只要电压、电流和带宽处于建议的工作条件内、您就可以使用信号开关对任何信号进行多路复用。 对于 TS5A2066、如果您的脉冲密度调制(PDM)信号介于0V 至 Vcc 和<300MHz 之间、则不会出现任何问题。

    此致、

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Saminah。