This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 差分多路复用器/开关

Guru**** 674950 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4053B, TMUX6136
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/853307/differential-multiplexer-switch

主题中讨论的其他器件:CD4053BTMUX6136

您好!

我们的要求如下:

1) 1)我们有来自2个模拟传感器的差分端输出、我们需要将它们连接到控制器、

2) 2)我们需要从每个传感器读取数据

3)我们需要21个此类通道(每个通道应从2个传感器中的任何一个读取数据)

您能不能建议同样的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、您需要具有42个(每个差分输入2个)通道的2:1 (SPDT)开关。

    没有具有如此多通道 的单个器件、因此您必须组合三个较小的通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的建议、以下是关于相同问题的几个问题:

    1) 1)是以下真值表、考虑通道1和通道2

    S0 S1. 1A 2A
    L h 1B1. 2b1.
    h h 1B2. 2B2

    2) 2)我们是否可以将电流积分器的模拟输出连接到这些开关、或者您是否看到有关信号的任何问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的、您需要将公共 A 引脚连接到确切的 B 引脚之一。 (对于此同步开关、更改仅在上升时钟边沿生效。)

    Ω 这些开关的导通电阻约为5k Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们需要能够在双电源范围+/- 20V 上工作的开关、如果可能、它还应具有过压保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    显然、TI 不会制造40V 开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大可用电压是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    双通道 TMUX6136的最大电压为36V (±18V)。 在 ±10V 时、有三通道 CD4053B。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran、

    您正在寻找2:!、具有+/-10V 至+/-18V 的差动开关时、这里是器件搜索工具的链接

    正如 Clemens 提到的、您必须将它们组合在一起才能获得通道数。

    此致

    Saminah