This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX136:HD-SDI &放大器;CVBS 信号开关

Guru**** 2594450 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1174284/tmux136-hd-sdi-cvbs-signal-switch

器件型号:TMUX136

我有一个关于模拟(CVBS)和数字(3G-SDI)视频信号切换至最大2通道的相关问题 我有2个板载 HD-BNC 连接器、可在其中连接 CVBS (PAL)或 SD/HD/3G-SDI 视频源。 如果是 CVBS 信号、则应将其从 HD-BNC 连接器路由到视频解码器 IC (ADV7181C)、否则应路由到 SDI 电缆均衡器(M23554) IC。 开关选择 通过软件(FPGA)实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、

    您将尝试通过多路复用器的波形的电压和频率是多少?
    TMUX136可以在这里工作。 它是一个带宽更高的器件、2通道2:1器件。 如果我正确理解请求、您可能不需要第二个通道。  

    我也会告诉您、我们目前正在美国的感恩节假期、将于11月28日星期一回来。

    谢谢、
    Rami