This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MUX506:多路复用器输入变化

Guru**** 2513155 points
Other Parts Discussed in Thread: MUX506

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/823322/mux506-mux-input-variation

器件型号:MUX506

您好!

我在我的设计中使用 MUX506。 多路复用器的输入位于同相缓冲放大器之后。 我的电源为+15V。 当我为通道1提供-10V 电压并为通道2提供+1V 电压时,MUX506的输入为通道2的0.92V,因此输出为0.919V。 但是、当我为通道1提供-5V 电压、为通道2提供+1V 电压时、 MUX506的输入为通道2的0.97V。 可以看出、通道2的输入电压取决于通道1的输入电压。 为什么会发生这种情况以及该怎么办? 我的多路复用器输入直接由运算放大器驱动。我是否需要提供从运算放大器输出到多路复用器输入的串联电阻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arya、

    您能否提供有关设置的更多信息并确认以下内容?

    测量1:

    • VS1 =-10V
    • VS2= 0.92V
    • 通道2打开
    • Vd= 0.919V

    测量2:

    • VS1 =-5V
    • VS2 = 0.97V
    • 信道? 打开
    • VD=

    此外、多路复用器的负载条件是什么(即、多路复用器输出上连接了什么负载)?  

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测量2:

    • VS1 =-5V
    • VS2 = 0.97V
    • 通道2打开
    • Vd= 0.965V

    多路复用器输出连接到配置为电压跟随器的运算放大器的同相端子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这看起来很奇怪。 我没有解释。 在某种程度上、当 CH2打开时、输出会加载输入。  

    这是直流测量值、还是在从 CH1切换到 CH2时电压临时尖峰?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是直流测量。 我是否必须在多路复用器通道输入之前放置一个电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arya、

    我在实验室中进行了一些测量、没有发现任何异常、如您在最后看到的情况  

    在这种情况下、我认为添加电阻器不会对您有所帮助、因为这是一种直流测量、而多路复用器在输出端连接高阻抗负载。  

    我不确定您的设置为何会出现此问题。 我可以想到的最后一点是、当您在通道之间切换时、这可能是电荷注入的结果。 对其进行实验的一种方法是在输出(漏极)上增加额外的负载容量、并查看其是否改善了读数。 由于 Q= CV 且电荷量是固定的、因此添加电容应减少您看到的电压毛刺脉冲是否确实是由电荷注入引起的。  

    谢谢、
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arya、

    我们一段时间没有收到您的意见、因此我们将假定您的问题已得到解决。 我会将此问题标记为已关闭、但如果您有其他问题、您可以在此处回复以重新打开主题帖或启动新主题帖。  

    谢谢

    Saminah