This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1108:与 SN74CB3Q3251相比、它更适合400MHz 等效脉冲

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1108, SN74CB3Q3251, SN74CBT3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/824507/tmux1108-compared-with-sn74cb3q3251-which-is-better-for-a-400mhz-equivalent-pulse

器件型号:SN74CB3Q3251
主题中讨论的其他器件:TMUX1108SN74CBT3251

大家好、整个团队

我应该选择8:1多路复用器来选择每个传感器脉冲输出、最差情况下的传感器输出大致如下所示;半高宽度 t0=1.1ns;相当于400MHz 周期波;

问题1:目前我使用 TMUX1108、BW 为90m、但当我测试最坏情况波形时、我没有看到计算出的 Vo=0.2*Vin 的过多衰减;但当我使用网络分析器测试 S21时、400m 附近有-14dB、为什么它们不同;您能否共享1108的 s 参数?

问题2:SN74CB3Q3251是否是我的应用的更好选择? 因为其 BW 为500m、Ron 和 Con 更小。  但是、我从一个有关 SN74CB3Q3251的线程中知道、它的插入损耗大约为-3dB @200m;这对我来说是否是一个坏点。

问题3: SN74CB3Q3251的电荷注入参数如何?

非常感谢!

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers/f/388/p/733028/2707226?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=sn74cb3q3251#2707226

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户6041007:

    使用多路复用器选择不同的传感器是 TMUX1108的常见应用。

    问题1:如前所述、TMUX1108的带宽为90MHz、在网络分析器上进行测量、因此您可以在400MHz 下看到高达14dB 的衰减。 您能否进一步解释一下您在400MHz 下看不到信号衰减的公式? 我们目前没有用于 TMUX1108的 S 参数模型。 您提到过、最坏情况波形的衰减不大、这是在实验室设置中测量的吗?

    问题2:如您所述、SN74CB3Q3251器件的带宽为500MHz。 在200MHz 时、您所指的-3dB 线程实际上用于 SN74CBT3251。 "CB3Q"器件具有更高的带宽。 但是、这些器件专门用于单电源应用、您的信号看起来是负电压、超出了建议的工作条件。

    问题3:我们在 SN74CB3Q3251电荷注入参数上没有任何参数数据-如果您希望针对此规格进行优化、我建议您继续使用 TMUX1108。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题1:它是在我的传感器采样设置上测得的、400MHz 来自之前所示的真实测试波形;输入电压最大值约为-150mV、1108的输出最大值约为-120mV 我想使用 S 参数进行系统仿真、您是否有计划提供此功能?

    问题2:目前、我为 TMUX1108提供3.3V 电源、所以我认为输入电压范围与  SN74CB3Q3251相同;是吗? 我需要电源电压低至3.3的>4:1多路复用器、BW 可达500m

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    为了保持在器件的建议运行条件内、建议使用双电源电压为 TMUX1108供电、以允许在输入端产生负信号。 例如、您可以在 VDD 上执行3.3V 操作、在 VSS 引脚上执行-1V 操作。

    由于这些器件是较低带宽的多路复用器、因此当前没有添加 S 参数数据的计划。 您计划如何使用 S 参数数据来证明您的电路功能?