This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS12A44515:我们是否可以使用 UART 1至2开关?

Guru**** 2511755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/825206/ts12a44515-may-we-have-uart-1-to-2-switch

器件型号:TS12A44515

你(们)好,先生  

我们可以有 UART/串行端口/RS232

1:2开关?

                  令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能给我们提供更多详细信息、以便我们推荐最合适的解决方案吗?

    • Maxim 信号电平(例如:+/-13V、+/-5V...等)?
    • 波特率(例如:100、20k...等)?
    • 配置(例如:2通道 x2、用于 T/R 或仅需要1通道 x2)?
    • 系统中的可用电源电压(例如:+/-15V、3V、5V...等)

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动、我正在关闭此主题。 如果您有进一步的问题、请开始新的主题。