This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3T1G125:IBIS 模型输出配置

Guru**** 2378710 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3T1G125, LSF0101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/824299/sn74cb3t1g125-ibis-model-output-configuration

器件型号:SN74CB3T1G125
主题中讨论的其他器件: LSF0101

提供的模型不具有设置输出的功能。 它只能设置为输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lok Wei、

    输入/输出缓冲器信息规范(IBIS)模型仅适用于缓冲器。  SN74CB3T1G125只有一个控制逻辑引脚上的缓冲器、此缓冲器输出控制 IC 的内部电路来打开和关闭信号路径。  信号路径可以作为无源 FET 开关而不是缓冲器、这就是为什么没有输出选项的原因。  信号路径只是将信号从开关的一侧传递到另一侧。

    为什么您使用的是 SN74CB3T1G125而不是  LSF0101等电平转换器产品?  

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、IBIS 模型在引脚2和4 (A 和 B)上没有可访问性? 以下几项说明:

    a.)输入0至5V 振荡信号、150MHz 至引脚 A

    b.)引脚 B 处的输出观察结果

    我无法选择 LSF0101、因为如上所述、带宽不够高。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lok Wei、

    您可以在 本应用手册中看到 SN74CB3TXXX 系列的行为。